Parametri di blocchi di istruzioni
In questa sezione vengono presentati i parametri di un blocco di istruzioni.
Parametro | Descrizione | |
|---|---|---|
Name | Identifica il parametro. Le convenzioni di denominazione sono le seguenti:
| |
Alias | Mostra il nome abbreviato utilizzato negli editor di lingue grafici. Il nome non può contenere più di 40 caratteri. | |
Data Type | Mostra il tipo di dati del parametro, incluso:
| |
Direction | Indica la direzione del parametro:
| |
Dimension | Mostra le dimensioni dell’array del parametro. La dimensione è definita come double integer (DINT) positivo. Il limite massimo raccomandato per le dimensioni di un array multidimensionale è di [1..400,1..40]. Esempi:
| |
Comment | Mostra il commento per il parametro. Il commento è testo in formato libero. | |
Initial Value | Mostra il valore di una variabile quando il controllore avvia l'esecuzione per la prima volta. Per esempio, dopo il download di un programma. Se il valore non viene memorizzato, il valore iniziale è il valore di una variabile dopo un ciclo di spegnimento e riaccensione del controllore. Il valore iniziale può essere il valore predefinito o il valore definito dall'utente al momento della creazione della variabile. Utilizza la sintassi corrispondente al Tipo di dati . | |
Value (Online) | Mostra il valore della variabile che varia in base alla direzione della variabile. Il valore è disponibile durante il monitoraggio dei download a runtime. I valori sono:
| |
Value (Offline) | Mostra il valore della variabile che varia in base alla direzione della variabile. Il valore è disponibile durante il monitoraggio dei download a runtime. I valori sono:
| |
Force | Indica se il valore del parametro è forzato. La forzatura funziona in modo differente per le variabili semplici e i parametri di blocco funzione:
| |
Attribute | Indica i diritti di accesso in modalità di lettura e scrittura del parametro:
| |
String Size | Indica la lunghezza della variabile stringa. Dimensioni stringa è disponibile per il tipo di dati STRING. | |
Fornire un feedback