Bit di stato per l'istruzione del socket
Numero di bit | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
0 | EN: Abilita bit (Enable Bit) | Il bit EN viene impostato quando l'istruzione è abilitata a causa di una transizione da False a True, ma non è ancora stata completata o ha generato errori. |
1 | EW: Abilita bit nella coda Attesa (Enable Wait Queue Bit) | Il bit EW viene impostato quando il controllore rileva che una richiesta di istruzioni del socket è stata inserita in coda. Il controllore esegue il reset del bit EW quando viene impostato il bit ST. |
2 | ST: Avvia bit (Start Bit) | Il bit ST viene impostato durante l'esecuzione dell'istruzione in coda. Quando viene impostato il bit DN o ER, viene eseguito il reset del bit ST. |
3 | ER: Errore bit (Error Bit) | Indica che si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'istruzione. Viene eseguito il reset del bit ER al successivo passaggio in cui si verifica la condizione di transizione da False a True. |
4 | DN: Bit completato (Done Bit) | Il bit DN viene impostato quando l'istruzione del socket viene completata correttamente. Viene eseguito il reset del bit DN al successivo passaggio in cui si verifica la condizione di transizione da False a True. |
Fornire un feedback