TND (arresto programma corrente)
L'istruzione TND arresta il ciclo di scansione del programma utente in corso. Dopo la scansione dell'uscita e dell'ingresso e alcune operazioni di manutenzione, il programma dell'utente viene rieseguito dall'inizio della prima routine.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
TND

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
Enable | Ingresso | BOOL | Abilitare funzione.
|
TND | Uscita | BOOL | Se TRUE la funzione viene eseguita.
|
Esempi di TND
Esempio di diagramma a blocchi funzionali TND

Esempio di diagramma ladder TND

Esempio di testo strutturato TND

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := TND(TESTENABLE) ;
Risultati

Fornire un feedback