SUS (sospensione)

L'istruzione SUS sospende l'esecuzione del controllore
Micro800
. Il controllore resta in modalità Run ma l'esecuzione viene sospesa indefinitamente. La sospensione serve a trovare gli errori del programma utente e aiuta nel monitoraggio del programma utente. Mettere l'istruzione SUS nelle sezioni del programma utente in cui bloccare condizioni inusuali. In modalità sospensione, RUN LED è impostato su OFF per indicare che lo scan del programma è Idle.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
SUS
SUS
Parametri SUS
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
Enable
Ingresso
BOOL
Abilitazione del blocco istruzione.
  • TRUE: esegue la funzione.
  • FALSE: non esegue la funzione.
SusID
Ingresso
UINT
ID sospensione.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita uscita.
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di SUS

Esempio di diagramma a blocchi funzionali SUS
Esempio di Diagramma a blocchi funzione SUS
Esempio di diagramma ladder SUS
Esempio di Diagramma Ladder SUS
Esempio di testo strutturato SUS
Esempio di Testo strutturato SUS
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal