PLUGIN_RESET (reimpostazione plug-in)

L'istruzione PLUGIN_RESET reimposta qualsiasi hardware di modulo plug-in generico. Dopo la reimpostazione dell'hardware, il modulo plug-in generico è pronto per la configurazione e il funzionamento.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
PLUGIN_RESET
PLUGIN_RESET
Parametri PLUGIN_RESET
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
Enable
Ingresso
BOOL
Abilitazione del blocco istruzione.
  • TRUE: esegue la reimpostazione del plug-in.
  • FALSE: nessuna operazione di reimpostazione.
SlotID
Ingresso
UINT
Numero dello slot plug-in.
ID slot = 1,2,3,4,5 (iniziando dal primo slot a sinistra = 1).
Sts
Uscita
UINT
Codici di stato PLUGIN_RESET.
Codici di stato (Sts):
  • 0x00: blocco funzione non abilitato (nessuna operazione).
  • 0x01: Operazione plug-in riuscita.
  • 0x02: Operazione plug-in non riuscita a causa di un ID slot non valido.
  • 0x03: Operazione plug-in non riuscita perché non è un modulo plug-in generico valido.
    La configurazione del modulo 2080-MOT-HSC è in modalità istruzione contatore ad alta velocità.
  • 0x04: Operazione plug-in non riuscita a causa di dati utilizzati fuori intervallo.
  • 0x05: Operazione plug-in non riuscita a causa di un errore di parità in accesso dati.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita uscita.
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di PLUGIN_RESET

Esempio di diagramma a blocchi funzionali PLUGIN_RESET
Esempio di Diagramma a blocchi funzione PLUGIN_RESET
Esempio di diagramma ladder PLUGIN_RESET
Esempio di Diagramma Ladder PLUGIN_RESET
Esempio di testo strutturato PLUGIN_RESET
Esempio di Testo strutturato PLUGIN_RESET
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal