PLUGIN_READ (lettura plug-in)

L'istruzione PLUGIN_READ legge i dati da un modulo plug-in generico.
Quando non è presente un modulo plug-in generico, tutti i valori tornano a zero (0).
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
PLUGIN_READ
PLUGIN_READ
Parametri PLUGIN_READ
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
Enable
Ingresso
BOOL
Abilitazione del blocco istruzione.
  • TRUE: esegue la lettura UPM.
  • FALSE: nessuna lettura e i dati all'interno del vettore dati non sono validi.
SlotID
Ingresso
UINT
Numero dello slot plug-in.
ID slot = 1,2,3,4,5 (iniziando dal primo slot a sinistra = 1).
Offset
Ingresso
UINT
Offset di indirizzo dei primi dati da leggere, calcolando dal primo byte del modulo plug-in generico.
DataLength
Ingresso
UINT
Il numero di byte da leggere.
DataArray
Ingresso
USINT
Un array usato per archiviare i dati letti dal modulo plug-in generico.
Sts
Uscita
UINT
Codici di stato per PLUGIN_READ.
Codici di stato (Sts):
  • 0x00: blocco funzione non abilitato (nessuna operazione).
  • 0x01: Operazione plug-in riuscita.
  • 0x02: Operazione plug-in non riuscita a causa di un ID slot non valido.
  • 0x03: Operazione plug-in non riuscita perché non è un modulo plug-in generico valido.
  • 0x04: Operazione plug-in non riuscita a causa di dati utilizzati fuori intervallo.
  • 0x05: Operazione plug-in non riuscita a causa di un errore di parità in accesso dati.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita uscita.
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di PLUGIN_READ

Esempio di diagramma a blocchi funzionali PLUGIN_READ
Esempio di Diagramma a blocchi funzione PLUGIN_READ
Esempio di diagramma ladder PLUGIN_READ
Esempio di Diagramma Ladder PLUGIN_READ
Esempio di testo strutturato PLUGIN_READ
Esempio di Testo strutturato PLUGIN_READ
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal