PLUGIN_INFO (informazioni sui plug-in)

L'istruzione PLUGIN_INFO legge le informazioni sul modulo da un modulo plug-in generico o di espansione.
Se non è presente un modulo plug-in generico o di espansione, tutti i valori sono reimpostati su zero (0).
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
PLUGIN_INFO
PLUGIN_INFO
Parametri PLUGIN_INFO
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
Enable
Ingresso
BOOL
Abilitazione del blocco istruzione.
  • TRUE: Esegue la lettura delle informazioni sui moduli plug-in o di espansione.
  • FALSE: Il blocco istruzione non viene eseguito. Tutti i valori dei dati di uscita sono ripristinati a 0.
SlotID
Ingresso
UINT
Numero di slot del plug-in:
  • ID slot = 1,2,3,4,5.
  • (Inizia dal primo Slot a sinistra = 1).
Numero di slot di espansione:
  • ID slot = 101, 102, 103, 104.
  • (Inizia dal primo Slot a sinistra = 101).
ModID
Uscita
UINT
ID fisico del modulo generico plug-in.
  • Se il modulo di espansione non è supportato, ModID = 0xFFF.
  • Se un modulo plug-in o di espansione non è presente, ModID = 0x0000.
VendorID
Uscita
UINT
L'ID fornitore del modulo plug-in o di espansione generico.
Per i prodotti Allen Bradley, ID fornitore = 1.
Se un modulo plug-in o di espansione non è presente, VendorID = 0x0000.
ProductType
Uscita
UINT
Tipo di prodotto del modulo plug-in o di espansione generico.
Se un modulo plug-in o di espansione non è presente, ProductType = 0x0000.
ProductCode
Uscita
UINT
Codice prodotto del modulo plug-in o di espansione generico.
Se un modulo plug-in o di espansione non è presente, ProductCode = 0x0000.
ModRevision
Uscita
UINT
Informazioni sulla revisione del modulo plug-in generico o di espansione.
Se un modulo plug-in o di espansione non è presente, ModRevision = 0x0000.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita uscita.
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder. Diagramma ladder aggiunge automaticamente l'uscita ENO.

Esempi di PLUGIN_INFO

Esempio di diagramma a blocchi funzionali PLUGIN_INFO
Esempio di diagramma a blocchi funzione PLUGIN_INFO
Esempio di diagramma ladder PLUGIN_INFO
Esempio di diagramma ladder PLUGIN_INFO
Esempio di testo strutturato PLUGIN_INFO
Esempio di testo strutturato PLUGIN_INFO
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal