Convalidare le configurazioni IP nel controllore B
Utilizzare i seguenti passaggi per verificare se le impostazioni IP del controllore B sono corrette.
Per convalidare le configurazioni IP nel controllore B
- InOrganizzatore progettofare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di Lavoro.
- Dalla struttura ad alberoControllore, selezionareEthernet.
- Nella pagina di configurazione della porta Ethernet, verificare che le impostazioni relative all'indirizzo IP siano corrette, come indicato nella seguente tabella.Configurazioni IP per il controllore BOpzione di configurazione IPValoreIndirizzo IP192.168.1.19Masc. di sottorete255.255.255.0Indirizzo gateway192.168.1.1
Le opzioni relative all'indirizzo IP nella pagina di configurazione del controllore devono avere l'aspetto raffigurato nella seguente immagine:

Fornire un feedback