Aggiunta di un operatore EQ e di una bobina
L'istruzione Equal attiva una scrittura del valore se la conversione del tipo di dati è riuscita. Utilizzare i seguenti passaggi per aggiungere un operatore EQ (=), variabili e una bobina.
Per aggiungere un operatore EQ e una bobina
- Aggiungere un secondo ramo effettuando una delle seguenti operazioni:
- DallaCasella degli strumenti, trascinare il
nel punto sotto il primo ramo del ladder. - Selezionare il primo ramo, quindi premereALT+MAIUSC+R.
- Aggiungere un operatore EQ effettuando una delle seguenti operazioni:
- NellaCasella degli strumenti, nella casellaRicerca, immettereEQ, quindi trascinarlo in una posizione valida nel secondo ramo del ladder.
- Selezionare il secondo ramo del ladder, quindi nellaCasella degli strumentifare doppio clic suEQ.
- Aggiungere variabili EQ.
- Nel POU del Diagramma Ladder, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla variabile e selezionareSeleziona variabile.
- Nel selettore di variabili, assegnare le variabili in base alla seguente tabella.Nomi e parametri di variabiliParametroNome variabilei1COPstsi21
- Aggiungere una bobina a un operatore EQ.
- InCasella degli strumenti, inRicerca, immettereOTE, quindi trascinarlo a destra dell'uscita dell'operatore EQ sul secondo ramo del ladder.
- Nel secondo ramo del ladder, fare clic con il pulsante destro del mouse suOTE, quindi selezionareNuova variabile.
- InNuova variabileimmettere il nome della variabileWriteValue, quindi selezionareCrea.
Il secondo ramo del programma Diagramma Ladder per la messaggistica MSG_CIPGENERIC deve avere l'aspetto simile a quello raffigurato nella seguente immagine:
Fornire un feedback