Aggiunta di un blocco funzione COP, di variabili e di un contatto (MSG_CIPSYMBOLIC)
L'istruzione COP si utilizza per convertire i dati immessi nel tipo di dati di destinazione, in modo che sia compatibile con la variabile del controllore.
Per aggiungere un blocco funzione COP, variabili e un contatto (MSG_CIPSYMBOLIC)
- Aggiungere un controllore.
- InOrganizzatore progetto, selezionareNuovo dispositivo.
- InAggiungi dispositivo, selezionare la casella di controllo accanto al controllore 2080-L50E0-48QVB.
- InSelezioneimmettere il nome del controllore, quindi selezionareAggiungi.
- Aggiungere un programma diagramma ladder.
- InOrganizzatore progetto, espandere il nodo del controllore.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suProgrammie selezionareNuovo programma.
- InNuovo programma, nella casellaNome, immettereCIPSymbolicMessage.
- Verificare che il tipo di programma siaDiagramma ladder.
- SelezionareCrea.
- Aggiungere un blocco funzione COP.
- InOrganizzatore progetto, fare doppio clic suCIPSymbolicMessageper aprire il programma.
- NellaCasella degli strumenti, inRicerca, immettereCOP, quindi trascinare il blocco funzione in una posizione valida nell'editor di linguaggio o fare doppio clic suCOPper aggiungerlo all'editor di linguaggio.
- Aggiungere variabili COP e valori iniziali.
- InOrganizzatore progetto, sotto il programma creato, fare doppio clic suVariabili locali.
- Nella griglia di variabili locali, aggiungere le variabili secondo la tabella seguente.Variabili COP e valori inizialiParametroNome variabileTipo di datiSrcValueToWriteArray UDINTValore iniziale: 987654321SrcOffset0UINTDestA_DataArray USINTDestOffset0UINTLength4UINTSwapTRUEBOOLEANSTSCOPstsArray UINT
- Creare vettori.
- Per ValueToWrite, fare doppio clic suDimensionee modificare la dimensione dell'array in [1..1].
- Per A_Data, fare doppio clic suDimensionee modificare la dimensione dell'array in [1..4].
- Aggiungere un contatto.
- Nella casellaRicercadellaCasella degli strumenti, immettereXIC.
- InCasella degli strumenti, trascinare lo XIC a sinistra dell'ingresso del blocco funzione COP sul primo ramo del ladder.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo XIC, quindi selezionareNuova variabile.
- InNuova variabileimmettere il nome della variabileConvert_Dataper l'XIC, quindi selezionareCrea.
Il primo ramo del programma diagramma ladder per la messaggistica MSG_CIPSYMBOLIC ha l'aspetto raffigurato nella seguente immagine:

Fornire un feedback