Configurazione dei valori dei dati oggetto per i messaggi espliciti (MSG_CIPGENERIC)
Per utilizzare il blocco funzione MSG_CIPGENERIC per la messaggistica esplicita, sarà necessario configurare il parametro AppCfg con i valori corretti.
Esistono diverse risorse informative sull'uso e sull'implementazione delle comunicazioni via messaggistica, inclusa la guida di
FactoryTalk Design Workbench
, i manuali utente e la Rockwell Automation Literature Library.Fonte di informazioni | Descrizione | Come trovare le informazioni |
|---|---|---|
Manuale dell'utente per uno specifico dispositivo di comunicazione | Contiene informazioni importanti sulla messaggistica e informazioni specifiche per la configurazione dei blocchi funzione per i messaggi. | |
Appendice C di Adattatore EtherNet/IP 22-COMM-E FRN 1.xxx | Fornisce informazioni sugli oggetti EtherNet/IP accessibili utilizzando i messaggi espliciti. | |
Specifica EtherNet/IP | Definisce gli oggetti da includere in ogni dispositivo CIP: Oggetto Identity, oggetto Message Router e oggetto Network. | |
Controllori programmabili Micro800: Guida introduttiva alla messaggistica client CIP | Fornisce istruzioni rapide per l'utilizzo della messaggistica CIP generica e CIP simbolica nei controllori a logica programmabile (PLC) Micro830 e Micro850 . |
Dati dell'oggetto Registro CIP
I blocchi funzione MSG_CIPGENERIC utilizzano i dati dell'oggetto Registro CIP nel parametro AppCfg. I dati dell'oggetto includono:
- Codice classe
- Istanza
- Attributo istanza
- Service
Valori per il parametro MSG_CIPGENERIC AppCfg
Per configurare i parametri del blocco funzione MSG_CIPGENERIC, utilizzare i valori dell'oggetto registro CIP per le variabili di ingresso. L'immagine seguente mostra i valori dei dati dell'oggetto registro CIP utilizzati nei parametri del blocco funzione MSG_CIPGENERIC.
Valori per il parametro MSG_CIPGENERIC AppCfg

Fornire un feedback