MSG_PCCC (messaggio dei comandi di comunicazione del controllore programmabile)

L'istruzione MSG_PCCC invia un messaggio PCCC tramite un canale Ethernet o una porta seriale.
I comandi supportano: Lettura tipizzata SLC e Scrittura tipizzata SLC.
Dettagli operazione:
  • Quando si invia il messaggio PCCC tramite un canale Ethernet e più di quattro richieste di blocco funzione sono in coda per CIP_GENERIC_FB, CIP_SYMBOLIC o PCCC_MSG_FB, è possibile elaborare fino a quattro messaggi per canale in una scansione.
    Per le programmazioni in diagramma ladder, le richieste di messaggio sono eseguite al termine di una scansione ladder.
  • Quando si invia il messaggio PCCC su una porta seriale e più di otto richieste di blocco funzione sono in coda per la comunicazione seriale, possono essere elaborati un totale di otto messaggi su tutti i canali in una scansione.
    Per le programmazioni in diagramma ladder, le richieste di messaggio sono eseguite al termine di una scansione ladder.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L70E e L50E.
MSG_PCCC
MSG_PCCC
Parametri MSG_PCCC
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
IN
Ingresso
BOOL
Stato ingresso ramo.
  • TRUE: quando viene rilevato fronte di salita, avvia il blocco funzione ammesso che l'ultima operazione sia stata completata.
  • FALSE: fronte di salita non rilevato, non avviato.
CtrlCfg
Ingresso
CIPCONTROLCFG
Configurazione per il controllo dell'esecuzione del blocco funzione. Utilizzare Tipo di dati CIPCONTROLCFG per definire CtrlCfg.
PCCCCfg
Ingresso
PCCC_CFG
Comandi e indirizzo del PCCC. Utilizzare Tipo di dati PCCCCFG per definire PCCCCfg.
TargetCfg
Ingresso
CIPTARGETCFG
Configurazione del dispositivo di destinazione. Utilizzare Tipo di dati TARGETCFG per definire TargetCfg.
Q
Uscita
BOOL
  • True: l'istruzione MSG è completata.
  • False: l'istruzione MSG non è completata.
Status
Uscita
CIPSTATUS
Lo stato di esecuzione del blocco funzione.
Quando un'istruzione MSG è attivata o riattivata, tutti gli elementi in Stato vengono ripristinati.
L'uscita dello status è definita in Tipo di dati CIPSTATUS.
DataLength
Uscita
UINT
Il numero di byte di dati per la risposta al messaggio CIPPCCC.
Quando un MSG è attivato o riattivato, DataLength viene ripristinato su 0.
DataLength è supportato quando un messaggio PCCC viene inviato su un canale Ethernet.

Esempi di MSG_PCCC

Esempio di Diagramma a blocchi funzione MSG_PCCC
Esempio di Diagramma a blocchi funzione MSG_PCCC
Esempio di programma Diagramma Ladder MSG_PCCC
Esempio di programma Diagramma Ladder MSG_PCCC
Esempio di programma Testo strutturato MSG_PCCC
Esempio di programma Testo strutturato MSG_PCCC
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal