Processo di esecuzione del messaggio (Rung = TRUE)

Nel diagramma dei processi sono descritti gli eventi relativi alle istruzioni dei messaggi che si verificano quando la Condizione ramo è True.
Processo di esecuzione del messaggio
Diagramma di processo che mostra il processo di esecuzione del messaggio quando la condizione del ramo è vera
  • Coda Com: Le richieste di messaggio aggiunte alla coda Com hanno un buffer allocato ed elaborato dall'attività di comunicazione. Il limite di dimensione per la coda è 4.
  • Coda Attesa: I messaggi che non è possibile aggiungere alla coda Com sono aggiunti alla coda Attesa per la successiva elaborazione. Per la coda Attesa non è previsto un limite di dimensione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal