Diagramma di temporizzazione dell'esecuzione del messaggio (Rung = FALSE)

Nella seguente tabella sono descritte le condizioni dei messaggi e lo stato dei bit per ogni passo dell'esecuzione identificato nel diagramma di temporizzazione, finché la condizione Rung rimane FALSE durante l'esecuzione.
Diagramma di temporizzazione dell'esecuzione del messaggio (Rung = FALSE)
Passo
Descrizione messaggio
Status dei bit
1
La condizione Rung passa a TRUE. L'esecuzione del messaggio è abilitata.
Il bit EN è impostato. Tutti gli altri bit vengono cancellati.
2
La condizione Rung passa a FALSE. L'esecuzione del messaggio continua.
3
Il buffer del messaggio viene acquisito. A questo punto i dati di ingresso (vale a dire, il parametro "data" per i messaggi di scrittura) vengono copiati per la trasmissione. Le modifiche successive ai dati di ingresso non verranno applicate al messaggio trasmesso.
Il bit EW è impostato.
4
Inizia la trasmissione del messaggio.
Il bit EW è cancellato. Il bit ST viene impostato.
5
Viene ricevuta la risposta al messaggio.
Il bit ST viene cancellato. Il bit DN viene impostato.
6
Il messaggio viene scansionato di nuovo dopo il passo 5.
Il bit EN è cancellato.

Diagramma di temporizzazione per (Rung = FALSE)

Diagramma di temporizzazione quando la condizione del ramo è falsa
Diagramma di temporizzazione quando la condizione del ramo è falsa
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal