Diagramma di temporizzazione dell'esecuzione del messaggio (errore di configurazione PCCC)
Nella seguente tabella sono descritte le condizioni dei messaggi e lo status dei bit per ogni passo dell'esecuzione identificato nel diagramma di temporizzazione, quando si verifica un errore di configurazione PCCC durante l'esecuzione.
Passo | Descrizione messaggio | Status dei bit |
|---|---|---|
1 | La condizione Rung passa a TRUE. L'esecuzione del messaggio è abilitata. | Il bit EN è impostato. |
2 | Il buffer del messaggio viene acquisito. | Il bit EW è impostato. |
3 | In PCCCCfg sono presenti elementi non validi. | Il bit ER viene impostato su 1 prima che il bit ST venga impostato su 1. I bit EW e ST non cambiano. |
4 | Con la condizione Rung passata a FALSE. | I bit EN, EW ed ER vengono azzerati. |
Diagramma della condizione di errore
Condizione di errore tipica quando si modifica il numero di elementi in PCCCCfg nel numero non valido 17

Fornire un feedback