Diagramma di temporizzazione dell'esecuzione del messaggio (il messaggio viene annullato)

Nella seguente tabella sono descritte le condizioni dei messaggi e lo status dei bit per ogni passo dell'esecuzione identificato nel diagramma di temporizzazione, quando viene cancellato un messaggio.
Condizioni del messaggio e dello status di bit quando un messaggio viene annullato
Passo
Descrizione messaggio
Stato dei bit
1
La condizione Rung passa a TRUE. L'esecuzione del messaggio è abilitata.
Il bit EN è impostato.
Tutti gli altri bit vengono cancellati.
2
Il buffer del messaggio viene acquisito.
Il bit EW è impostato.
3
Esecuzione del messaggio annullata.
Il bit ER è impostato.
I bit EW e ST non cambiano.
4
La condizione Rung passa a FALSE.
Il bit EN è cancellato.
5
La condizione Rung passa a TRUE.
L'ingresso Annulla è cancellato.
Viene avviata l'esecuzione del blocco funzione.

Diagramma di temporizzazione quando il messaggio viene cancellato

Diagramma di temporizzazione quando il messaggio viene cancellato
Diagramma di temporizzazione quando il messaggio viene cancellato
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal