Diagramma di temporizzazione dell'esecuzione del messaggio (Rung = TRUE)

Nella seguente tabella sono descritte le condizioni dei messaggi e lo stato dei bit per ogni passo dell'esecuzione identificato nel diagramma di temporizzazione, finché la condizione Rung rimane True.
Condizioni del messaggio e status dei bit
Passo
Descrizione messaggio
Status dei bit
1
La condizione Rung passa a TRUE. L'esecuzione del messaggio è abilitata.
Il bit EN è impostato. Tutti gli altri bit vengono cancellati.
2
Il buffer di controllo dei messaggi viene acquisito. A questo punto i dati di ingresso (vale a dire, il parametro "data" per i messaggi di scrittura) vengono copiati per la trasmissione. Le modifiche successive ai dati di ingresso non verranno applicate al messaggio trasmesso.
Il bit EW è impostato.
3
Inizia la trasmissione del messaggio.
Il bit EW è cancellato. Il bit ST viene impostato.
4
Viene ricevuta la risposta al messaggio.
Il bit ST viene cancellato. Il bit DN viene impostato.
5
La condizione Rung passa a FALSE.
Il bit EN è cancellato.

Diagramma di temporizzazione per (Rung = TRUE)

Diagramma di temporizzazione per (Rung = TRUE)
Diagramma di temporizzazione quando Rung è uguale a TRUE
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal