Processo di esecuzione di messaggi (errore)
Nella seguente tabella sono descritte le condizioni dei messaggi e lo stato dei bit per ogni passo dell'esecuzione identificato nel diagramma di temporizzazione, quando si verifica un errore durante l'esecuzione.
Passo | Descrizione messaggio | Status dei bit |
|---|---|---|
1 | La condizione Rung passa a TRUE. L'esecuzione del messaggio è abilitata. | Il bit EN è impostato. Tutti gli altri bit vengono cancellati. |
2 | Il buffer del messaggio viene acquisito. | Il bit EW è impostato. |
3 | Inizia la trasmissione del messaggio. | Il bit EW è cancellato. Il bit ST viene impostato. |
4 | La trasmissione del messaggio entra in timeout. | I bit EW e ST non cambiano. |
4-6 | Con la condizione Rung passata a FALSE. | Il bit EN è cancellato. Il bit ER è impostato. |
Fornire un feedback