Configurazione di un Interrupt utente del contatore ad alta velocità (HSC)

Un interrupt utente causa la sospensione dell'attività del controllore, l'esecuzione di un'attività diversa e infine il ritorno all'attività sospesa, nel punto in cui era stata sospesa.
I controllori L50E e L70E supportano fino a sei interrupt utente HSC utilizzabili per eseguire la logica selezionata dall'utente quando si verifica un evento preconfigurato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal