SHL (spostamento a sinistra)

Per gli integer a 32-bit, l'istruzione SHL sposta gli integer a sinistra e inserisce 0 nel bit meno significativo.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
SHL
SHL
SHL
Parametri SHL
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
IN
Ingresso
DINT
Qualsiasi valore intero.
NbS
Ingresso
DINT
Numero di spostamenti (shift) di 1 bit (in set [1..31]).
SHL
Uscita
DINT
Valore spostato a sinistra. Non vi sono effetti se NbS <= 0. Se un valore di 0, sostituisce il bit meno significativo.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di SHL

Esempio di diagramma a blocchi funzionali SHL
Esempio di Diagramma a blocchi funzione SHL
Esempio di diagramma ladder SHL
Esempio di Diagramma Ladder SHL
Esempio di testo strutturato SHL
Esempio di Testo strutturato SHL
(* ST Equivalence: *) result := SHL (register,1); (* register = 2#0100_1101_0011_0101 *) (* result = 2#1001_1010_0110_1010 *)
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal