TDF (differenza di tempo)
L'istruzione TDF calcola la differenza di tempo tra TimeA e TimeB.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
TDF

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Abilitazione istruzioni.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
TimeA | Ingresso | TIME | Il tempo di avvio per il calcolo della differenza di tempo. |
TimeB | Ingresso | TIME | Il tempo di fine per il calcolo della differenza di tempo. |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
TDF | Uscita | TIME | La differenza di tempo tra le due ore in ingresso. TDF è il nome o ID PIN. |
Esempi di TDF
Esempio di diagramma a blocchi funzionali TDF

Esempio di Diagramma Ladder TDF

Esempio di testo strutturato TDF

(* ST Equivalence: *) TESTTIMEDIFF := TDF(TESTTIME1, TESTTIME2) ;
Risultati

Fornire un feedback