DLG (registro dati)
L'istruzione DLG scrive i valori di variabile dal motore di runtime in un file di registrazione dati su una scheda SD.
durante la scrittura in un registro dati è consentito un massimo di 50 cartelle di gruppo per ciascun giorno. Ogni cartella di gruppo contiene un massimo di 50 file con una dimensione compresa da 4k a 8k.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
DLG

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
Enable | Ingresso | BOOL | Abilitazione di scrittura per la registrazione dati.
|
TSEnable | Ingresso | BOOL | TRUE: flag di abilitazione registrazione indicatore data e ora. |
CfgID | Ingresso | USINT | Numero ID configurazione registrazione dati VA da 1 a 10. |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
Status | Uscita | USINT | Stato corrente dell'istruzione. Codici di stato registrazione dati:
|
ErrorID | Uscita | UDINT | Un codice di errore numerico univoco per DLG. |
Codici di errore DLG
Codice di errore | Nome errore | Commenti |
|---|---|---|
0 | DLG_ERR_NONE | Nessun errore. |
1 | DLG_ERR_NO_SDCARD | Scheda SD assente. |
2 | DLG_ERR_RESERVED | Riservato. |
3 | DLG_ERR_DATAFILE_ACCESS | Errore di accesso al file di registrazione dati. |
4 | DLG_ERR_CFG_ABSENT | Il file di configurazione registrazione dati è assente. |
5 | DLG_ERR_CFG_ID | L'ID di configurazione nel file di configurazione registrazione dati è assente. |
6 | DLG_ERR_RESOURCE_BUSY | L'operazione di registrazione dati collegata a questo ID di registrazione dati è utilizzata da un'altra operazione FB. |
7 | DLG_ERR_CFG_FORMAT | Il formato del file di configurazione registrazione dati non è valido. |
8 | DLG_ERR_RTC | L'orologio in tempo reale non è valido. |
9 | DLG_ERR_UNKNOWN | Si è verificato un errore non specificato. |
Esempi di DLG
Esempio di diagramma a blocchi funzionali DLG

Esempio di diagramma ladder DLG

Esempio di testo strutturato DLG

Fornire un feedback