TRUNC (troncamento)

L'istruzione TRUNC tronca valori Real, lasciando solo l'intero.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
TRUNC
TRUNC
Parametri TRUNC
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
IN
Ingresso
REAL
Qualsiasi valore Real.
TRUNC
Uscita
REAL
Se IN > 0, il numero intero più grande minore o uguale all'input. Se IN < 0, il numero intero più piccolo maggiore o uguale all'input.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di TRUNC

Esempio di diagramma a blocchi funzionali TRUNC
Esempio di Diagramma a blocchi funzione TRUNC
Esempio di diagramma ladder TRUNC
Esempio di Diagramma Ladder TRUNC
Esempio di testo strutturato TRUNC
Esempio di Testo strutturato TRUNC
(* ST Equivalence: *) result := TRUNC (+2.67) + TRUNC (-2.0891); (* means: result := 2.0 + (-2.0) := 0.0; *)
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal