SUB (sottrai)
L'istruzione SUB sottrae un valore Integer, Real o Time da un altro valore Integer, Real o Time.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
SUB

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
| |
i1 | Ingresso | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME | Minuendo in qualsiasi tipo di dati Integer, Real o Time. Tutti gli input devono essere dello stesso tipo di dati. |
i2 | Ingresso | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME | Sottraendo in qualsiasi tipo di dati Integer, Real o Time. Tutti gli input devono essere dello stesso tipo di dati. |
o1 | Uscita | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME | Differenza tra il minuendo e il sottraendo in qualsiasi tipo di dati Integer, Real o Time. L'output deve essere dello stesso tipo di dati degli input. |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. | |
Esempi di SUB
Esempio di Diagramma a blocchi funzione SUB

Esempio di programma Diagramma Ladder SUB

(* ST equivalence: *) ao10 := ai101 - ai102; ao5 := (ai51 - 1) - ai53;
Fornire un feedback