Neg (negazione)

L'istruzione Neg converte un valore in un valore negato.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
NEG
NEG
Parametri Neg
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
i1
Ingresso
SINT
INT
DINT
LINT
REAL
LREAL
Input e output devono essere dello stesso tipo di dati.
o1
Uscita
SINT
INT
DINT
LINT
REAL
LREAL
Input e output devono essere dello stesso tipo di dati.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di Neg

Esempio di Diagramma a blocchi funzione NEG
Esempio di Diagramma a blocchi funzione NEG
Esempio di programma Diagramma Ladder NEG
Esempio di programma Diagramma Ladder NEG
(* ST equivalence: *) ao23 := - (ai10); ro100 := - (ri1 + ri2);
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal