ADD

L'istruzione ADD somma due o più valori Integer, Real, Time o String.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
ADD
ADD
Parametri ADD
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
i1
Ingresso
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
STRING
Addendo del tipo di dati Real, Time o String.
Tutti gli input devono essere dello stesso tipo di dati.
i2
Ingresso
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
STRING
Addendo del tipo di dati Real, Time o String.
Tutti gli input devono essere dello stesso tipo di dati.
o1
Uscita
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
STRING
Somma dei valori di input in formato Real, Time o String.
Input e output devono utilizzare lo stesso tipo di dati.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di ADD

Esempio di Diagramma a blocchi funzione ADD
Esempio di Diagramma a blocchi funzione ADD
Esempio di programma Diagramma Ladder ADD
Esempio di programma Diagramma Ladder ADD
(* ST equivalence: *) ao10 := ai101 + ai102; ao5 := (ai51 + ai52) + ai53;
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal