ABS (valore assoluto)

L'istruzione ABS restituisce il valore assoluto (positivo) di un valore Real.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
ABS
ABS
Parametri ABS
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
IN
Ingresso
REAL
Qualunque valore reale con segno.
ABS
Uscita
REAL
Valore assoluto (sempre positivo).
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di ABS

Esempio di diagramma a blocchi funzionali ABS
Esempio di Diagramma a blocchi funzione ABS
Esempio di diagramma ladder ABS
Esempio di Diagramma Ladder ABS
Esempio di diagramma a testo strutturato ABS
Esempio di Diagramma a testo strutturato ABS
(* ST Equivalence: *) over := (ABS (delta) > range);
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal