SQRT (radice quadrata)

L'istruzione SQRT calcola la radice quadrata di un valore Real.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
SQRT
SQRT
Parametri SQRT
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
IN
Ingresso
REAL
Il valore deve essere maggiore o uguale a zero.
SQRT
Uscita
REAL
Radice quadrata del valore di input. Il risultato restituito è 0 per un valore IN negativo.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di SQRT

Esempio di diagramma a blocchi funzionali SQRT
Esempio di Diagramma a blocchi funzione SQRT
Esempio di diagramma ladder SQRT
Esempio di Diagramma Ladder SQRT
Esempio di testo strutturato SQRT
Esempio di Testo strutturato SQRT
(* ST Equivalence: *) xpos := ABS (xval); xroot := SQRT (xpos);
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal