RAND (valore casuale)

L'istruzione RAND calcola valori interi casuali da un intervallo definito.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
RAND
RAND
Parametri RAND
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
base
Ingresso
DINT
Definisce il set di numeri supportato.
RAND
Uscita
DINT
Valore casuale nel set [0..base-1].
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di RAND

Esempio di diagramma a blocchi funzionali RAND
Esempio di Diagramma a blocchi funzione RAND
Esempio di diagramma ladder RAND
Esempio di Diagramma Ladder RAND
Esempio di testo strutturato RAND
Esempio di Testo strutturato RAND
(* ST Equivalence: *) selected := MUX4 ( RAND (4), 1, 4, 8, 16 ); (* random selection of 1 of 4 pre-defined values the value issued of RAND call is in set [0..3], so 'selected' issued from MUX4, will get 'randomly' the value 1 if 0 is issued from RAND, or 4 if 1 is issued from RAND, or 8 if 2 is issued from RAND, or 16 if 3 is issued from RAND, *)
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal