LOG (log base 10)

L'istruzione LOG calcola il logaritmo (base 10) di un valore Real.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
LOG
LOG
Parametri LOG
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
IN
Ingresso
REAL
Il valore deve essere maggiore di zero.
LOG
Uscita
REAL
Logaritmo (base 10) del valore in ingresso. Il valore restituito è -3.4E+38 per valori IN pari a zero e negativi.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di LOG

Esempio di diagramma a blocchi funzionali LOG
Esempio di Diagramma a blocchi funzione LOG
Esempio di diagramma ladder LOG
Esempio di Diagramma Ladder LOG
Esempio di testo strutturato LOG
Esempio di Testo strutturato LOG
(* ST Equivalence: *) xpos := ABS (xval); xlog := LOG (xpos);
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal