EXPT_REAL
Quando il primo argomento è 'base' e il secondo è 'exponent', l'istruzione EXPT_REAL calcola il risultato Real della potenza della base.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
EXPT_REAL

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
|
IN | Ingresso | REAL | Numero Real da elevare. |
EXP | Ingresso | REAL | Potenza (esponente). |
EXPT_REAL | Uscita | REAL | (IN SCADENZA) 1,0 se IN è diverso da 0,0 ed EXP è 0,0 0,0 se IN è 0,0 ed EXP è negativo 0,0 se IN ed EXP sono 0,0 0,0 se IN è negativo ed EXP non corrisponde a un numero intero. |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
Esempi di EXPT_REAL
Esempio di Diagramma a blocchi funzione EXPT_REAL

Esempio di Diagramma Ladder EXPT_REAL

Esempio di Testo strutturato EXPT_REAL

(* ST Equivalence: *) result := EXPT_REAL (xval, power);
Risultati

Fornire un feedback