EXPT (esponente)

L'istruzione EXPT aumenta il valore di IN (base) alla potenza di EXP (esponente) e restituisce il risultato Real dell'operazione.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
EXPT
EXPT
Parametri EXPT (esponente)
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
IN
Ingresso
REAL
Qualunque valore reale con segno.
EXP
Ingresso
DINT
Esponente intero.
EXPT
Uscita
REAL
Il valore Real di IN alla potenza di EXP.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di EXPT

Esempio di diagramma a blocchi funzionali EXPT
Esempio di Diagramma a blocchi funzione EXPT
Esempio di diagramma ladder EXPT
Esempio di Diagramma Ladder EXPT
Esempio di testo strutturato EXPT
Esempio di Testo strutturato EXPT
(* ST Equivalence: *) tb_size := ANY_TO_DINT (EXPT (2.0, range) );
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal