Pagina di configurazione della porta USB

Utilizzare la pagina di configurazione Porta USB per eseguire le azioni riportate di seguito:
  • Attivare o disattivare la porta USB.
  • Visualizzare le impostazioni della porta USB base.
Impostazioni della pagina di configurazione della porta USB
Impostazione
Descrizione
Stato
Attiva o disattiva la porta USB. La porta USB è attivata per impostazione predefinita.
Stato sospensione
Indica lo stato di sospensione della porta USB. La porta USB non è sospesa per impostazione predefinita.
Velocità bus
Mostra la massima velocità del bus USB supportata. Le opzioni sono:
  • Alta velocità
  • Velocità massima
  • Bassa velocità
Velocità massima
è l'impostazione predefinita.
Modalità
Mostra la modalità corrente per la porta USB. Le opzioni sono:
  • Modalità slave
  • Modalità host
Modalità slave
è l'impostazione predefinita.
Stato
Indica lo stato della porta USB. Le opzioni sono:
  • Inizializzazione.
  • Errore di inizializzazione.
  • Configurato.
  • Pronto.
Pronto
è l'impostazione predefinita.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal