Pagina di configurazione Orologio in tempo reale
Utilizzare la pagina di configurazione
Orologio in tempo reale
per eseguire le azioni riportate di seguito:- Visualizzare le impostazioni di data e ora del controllore.
- AprireImposta data e oraper sincronizzare le impostazioni di data e ora con l'orologio del computer o impostare la data e l'ora manualmente.
La pagina di configurazione
Real Time Clock
è disponibile per i controllori Micro810
, L20E, L50E e L70E. Aprire la pagina Imposta data e ora
selezionando Orologio in tempo reale
nella struttura ad albero Controllore
.Per visualizzare le impostazioni di data e ora, il controllore deve essere online.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Batteria | Mostra lo stato della batteria dell'Orologio in tempo reale. I valori di sola lettura sono i seguenti:
|
Data | Visualizza la data impostata per Real Time Clock.
|
Durata | Visualizza l'ora impostata per Real Time Clock.
|
Imposta data e ora | Apre la finestra di dialogo Imposta data e ora per sincronizzare le impostazioni di data e ora con l'orologio del computer o impostare la data e l'ora manualmente.La finestra di dialogo è disponibile quando il controllore è in modalità Programmazione remota . |
Abilitare la modifica di Real Time Clock nella modalità esecuzione | Determina se attivare o disattivare la modifica dell'Orologio in tempo reale quando il controllore è in modalità Esecuzione .Questa casella di controllo è disattivata per impostazione predefinita. |
Abilita Real Time Clock del firmware | Determina se abilitare il Real Time Clock del firmware. Se questa opzione è attivata, il firmware dell'orologio in tempo reale consentirà l’aggiornamento continuo di data e ora, ma con minor precisione, se l’hardware dell'orologio in tempo reale non è presente, ad esempio se il plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 o 2080-SDMEMRTC-SC è stato rimosso. Se l’hardware real time clock è disponibile, non viene più utilizzato il firmware real time clock. Questa casella di controllo è disattivata per impostazione predefinita. Non si applica ai controllori L20E. |
Regolare in base all'ora legale (+01:00) | Regolare Real Time Clock un'ora in avanti durante i mesi estivi. La casella di controllo è deselezionata per impostazione predefinita ed è disponibile quando si è connessi al controllore. Questa opzione si applica ai controllori L20E, L50E e L70E per i progetti di controllore versione 22.00 o 23.00. |
Fornire un feedback