Eliminazione dei file dei registri dati
Utilizzare il pulsante
Elimina registri dati
su <controller-name>: Pagina Gestisci registri dati
per eliminare le voci del registro dati.
SUGGERIMENTO:
Se si recupera il registro dati quando il programma è in modalità
Esecuzione
, le prestazioni potrebbero non essere del tutto inferiori e l'operazione richiederà più tempo del previsto.Quando si creano progetti con lo stesso nome del controllore ma set di dati o variabili diversi, se si cerca di recuperare i file di registro nel nuovo progetto il risultato potrebbe essere una combinazione di file e nuovi file di registro. Per evitare questo scenario, tenere presente le azioni seguenti:
- Prima di creare un nuovo progetto, recuperare i file del registro dati.
- Nel nuovo progetto, eliminare i vecchi file di registro, scaricare i nuovi set di dati e variabili, quindi recuperare i file di registro.InOrganizzatore progettocreare un nome univoco per il controllore poiché questo determina la cartella di destinazione nella scheda di memoria SD.
Prerequisiti
- Il controllore è online.
Per eliminare i file di registro dei dati
- InOrganizzatore progettofare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
- Nella struttura ad alberoControllore, selezionareRegistro dati.
- Nella pagina di configurazioneRegistro dati, selezionareGestisci registri dati.
- In<controller-name>: pagina Gestisci registri dati, selezionare l'intervallo di date in cui eliminare i file dei registri dati.
- Selezionare il
. - InElimina registri datiselezionare una delle opzioni seguenti, quindi selezionareOK.
- Progetto corrente
- Progetto e scheda di memoria correnti
Fornire un feedback