Diagnostica comunicazioni per il sistema
Durante la diagnosi delle comunicazioni del sistema, la tabella seguente elenca le statistiche monitorate e visualizzate in tempo reale.
File | Descrizione |
|---|---|
Statistiche connessione CIP | |
Totale attivo | Mostra il numero di connessioni di messaggistica CIP esplicite di I/O in uso. |
Messaggistica attiva | Mostra il numero totale di connessioni di messaggistica CIP esplicite (da classe 3 a Message Router) in uso. |
I/O attivo | Mostra il numero totale di connessioni I/O CIP (Implicite - Classe1) in uso. |
Connessioni CIP massime | Mostra il numero massimo di connessioni CIP supportate dal sistema. |
Timeout connessioni | Mostra il numero di connessioni che non esistono a causa di un timeout. |
Utilizzo risorse I/O | |
Utilizzo comunicazioni I/O (effettivo) | Mostra la larghezza di banda dell'utilizzo delle comunicazioni correntemente utilizzata dalla risorsa I/O nel sistema. |
Utilizzo comunicazioni I/O (teorico) | Mostra la larghezza di banda dell'utilizzo delle comunicazioni che dovrebbe essere utilizzata teoricamente dalla risorsa I/O. |
Velocità I/O (effettiva) | Mostra i PPS (Packets Per Second, Pacchetti al secondo) effettivi in cui si verifica la comunicazione I/O. |
Velocità I/O (teorica) | Mostra i PPS (Packets Per Second, Pacchetti al secondo) teorici in cui si suppone che si verifichi la comunicazione I/O. |
Fornire un feedback