Impostazioni dei dispositivi Ethernet
Dopo l'aggiunta di un dispositivo Ethernet, viene creato un nodo
<device-name>
sotto Ethernet
nell'Organizzatore progetto
. Per visualizzare e configurare i dispositivi Ethernet, effettuare una delle seguenti operazioni:- Fare doppio clic sul nodo.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo e selezionareProprietà.
Le impostazioni visualizzate nella pagina
<device-catalog-number: device-name>
variano in base al tipo di dispositivo aggiunto.Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Informazioni - Panoramica | Visualizza:
|
Impostazioni nella finestra di dialogo Definizione dispositivi | |
Tipo di dispositivo | Visualizza il numero di catalogo del dispositivo aggiunto. È di sola lettura. |
Nome | Visualizza il nome del dispositivo immesso. Il nome deve essere univoco. Non impostare il nome utilizzando il tipo di dispositivo perché contiene parole riservate. Si consiglia di allegare un numero al tipo di dispositivo. Ad esempio, powerflex523_1. |
Descrizione | Visualizza le informazioni aggiuntive sul dispositivo. È facoltativo. |
Indirizzo Ethernet | Specifica l'indirizzo IP del dispositivo aggiunto. L'indirizzo predefinito è 1.1.1.1. |
Revisione | Visualizza la revisione del dispositivo, comprendente un numero di revisione principale seguito da un numero di revisione secondaria.
|
Codifica elettronica | Visualizza l'opzione di codifica elettronica selezionata. La codifica elettronica riduce la possibilità di utilizzare un dispositivo errato nel sistema di controllo, confrontando il dispositivo specificato nel progetto con il dispositivo installato. Le opzioni disponibili variano in base al tipo di dispositivo selezionato:
|
Modalità | Specifica la modalità operativa del dispositivo. Le opzioni includono:
L'impostazione è disponibile per il tipo di dispositivo PowerFlex® 525-EENET e PowerFlex 525-E2P. |
Potenza nominale convertitore | Elenca la potenza nominale con le classi di tensione globali del convertitore. È disponibile quando si seleziona un convertitore PowerFlex . |
Configurazione - Connessione | |
Intervallo pacchetti richiesti | Specifica la frequenza di aggiornamento della connessione. Il collegamento trasferisce i dati dal dispositivo e verso il dispositivo almeno con la frequenza indicata. Il valore è compreso tra 5 e 9999,9. Il valore predefinito è 20,0. L'intervallo valido per Kinetix® 5100 è compreso tra 5 e 3200.L'impostazione è configurabile quando il controllore è online. |
Connessione Unicast su EtherNet/IP | Determina se utilizzare una connessione unicast su EtherNet/IP o connessioni multicast. L'impostazione è configurabile quando il controllore è online. |
Inibisci modulo | Determina se inibire la connessione al modulo. L'impostazione è configurabile quando il controllore è online. |
Errore grave sul controllore se si verifica un errore di connessione in modalità esecuzione | Consente al controllore di controllare la comunicazione di Classe 1 con il dispositivo quando si passa dalla modalità Programmazione alla modalità Esecuzione . Se connesso, il controllore entra in modalità Esecuzione . In caso contrario, si verifica l'errore 0xF8A4. |
Connessione - Errore di connessione | Mostra le informazioni sull'errore di connessione se si è online. |
Configurazione - Configurazione di comunicazione | |
Formato di comunicazione | Specifica il formato di comunicazione del dispositivo. L'impostazione è disponibile per dispositivi generici. Il formato di comunicazione selezionato per un modulo I/O determina il modo in cui il modulo comunica con il controllore, quali pagine di configurazione sono disponibili, nonché il metodo di configurazione e la struttura tag usati per configurare il modulo. Nello specifico, il formato di comunicazione determina:
|
Fornire un feedback