Parametri della vista di misurazione
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Tensione nominale linea-linea | Specifica la tensione nominale del sistema (linea-linea). I valori validi sono compresi tra 0,0 e 1.000.000,0. Il valore predefinito è 480. |
Frequenza nominale | Specifica la frequenza nominale del sistema. I valori validi sono 50,0 Hz e 60,0 Hz (predefinito). |
Modalità di misurazione | Configura il monitor di alimentazione in base all'impianto elettrico esterno e al modo in cui è collegato ai terminali di ingresso di tensione e corrente del monitor di alimentazione. I valori disponibili sono:
|
Velocità di aggiornamento in tempo reale | Specifica la media utilizzata e la velocità di aggiornamento dei risultati di misura nelle tabelle dati e nei calcoli del punto di regolazione. I valori disponibili sono:
|
Trasformatori di potenziale | Configura i rapporti del trasformatore di potenziale o del trasformatore di tensione (TP o TT) che collegano il monitor di alimentazione all'impianto elettrico. Se non si utilizzano TP o TT (connessione diretta), immettere gli stessi valori per il primario e il secondario. |
V1,V2,V3 primario | Specifica il valore nominale della tensione primaria del trasformatore di tensione connesso a V1, V2 e V3 del monitor di alimentazione. I valori validi sono compresi tra 0,0 e 1.000.000,0. Il valore predefinito è 480,0. |
V1,V2,V3 secondario | Specifica il valore nominale della tensione secondaria del trasformatore di tensione connesso a V1, V2 e V3 del monitor di alimentazione. I valori validi sono compresi tra 0,0 e 690,0. Il valore predefinito è 480,0. |
V neutro primario | Specifica il valore nominale della tensione primaria del trasformatore di tensione connesso a Vn del monitor di alimentazione. I valori validi sono compresi tra 0,0 e 1.000.000,0. Il valore predefinito è 480,0. |
V neutro secondario | Specifica il valore nominale della tensione secondaria del trasformatore di tensione connesso a Vn del monitor di alimentazione. I valori validi sono compresi tra 0,0 e 690,0. Il valore predefinito è 480,0. |
I1,I2,I3 primario | Definisce il rapporto di trasformazione dei trasformatori di corrente (CT) utilizzati per rilevare la corrente nel circuito di alimentazione misurato insieme al valore I1,I2,I3 secondario .I valori validi sono compresi tra 0,0 e 1.000.000,0. Il valore predefinito è 5,0. |
I1,I2,I3 secondario | Il valore secondario del CT può essere solo 5. |
I4 primario | Definisce il rapporto di trasformazione del trasformatore di corrente (CT) utilizzato per rilevare la corrente nel circuito di alimentazione del neutro misurato insieme al valore I4 secondaria .I valori validi sono compresi tra 0,0 e 1.000.000,0. Il valore predefinito è 5,0. |
I4 secondaria | Il valore secondario del TC può essere solo 5. |
origine | Utilizzare questo valore per selezionare l'origine del segnale di fine intervallo (end-of-interval, EOI) della richiesta. I valori disponibili sono:
La semantica è:
|
Numero di periodi | Specifica il numero di periodi di domanda da mediare per la misurazione della domanda. I valori validi sono:
|
Periodo | Specifica il periodo desiderato per i calcoli della domanda. I valori validi sono:
La semantica è:
|
Ritardo di sincronizzazione forzata | Quando è configurato per un'origine di domanda esterna, questo valore definisce per quanto tempo l'unità attende l'ingresso di controllo previsto (ad esempio, impulso EOI o broadcast di domanda di rete), prima di iniziare un nuovo periodo di domanda. Se ciò si verifica, viene creata una voce nel Registro eventi. I valori validi sono compresi fra:
Suggerimento: La sincronizzazione della domanda di rete è disponibile sulle unità connesse a una rete Ethernet. |
Modalità broadcast | Configura la modalità broadcast Ethernet della domanda. I valori disponibili sono:
|
Porta di broadcast | Specifica la porta da utilizzare per i messaggi broadcast della domanda. I valori validi sono compresi tra 300 (predefinito) e 400. |
Clausola di esclusione di responsabilità
Questo contenuto è stato tradotto utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale (IA) senza revisione o modifica umana. I contenuti potrebbero contenere errori o inesattezze e vengono forniti "così come sono" senza alcuna garanzia di alcun tipo.
Rockwell Automation non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi derivanti o correlati all'uso della traduzione.
Fornire un feedback