Parametri della visualizzazione Input

Parametro
Descrizione
Fattore di scala degli input di stato
Visualizza il fattore in base al quale gli input di stato da 1 a 4 devono essere incrementati per ogni transizione da off a on del rispettivo ingresso. Immettere un valore desiderato per modificare un fattore di scala. Selezionare
Apply
per impostare nel monitor di alimentazione.
I valori validi sono compresi tra 1 (predefinito) e 1.000.000.
In modalità offline, la modifica avrà effetto alla successiva connessione online.
Ingresso di stato logico
Visualizza la configurazione degli input di stato logico per l'output a stato solido KYZ e gli output relè R1, R2 e R3. I seguenti valori definiscono la configurazione dell'ingresso di stato logico per ciascuna uscita.
IMPORTANTE: Quando una Connessione dati è attiva, il controller Logix host controlla le uscite e il programma utente ne determina lo stato. I tag KYZLogicState, R1LogicState, R2LogicState e R3LogicState nel tag <PowerMonitorName>.:I:0 visualizzano lo stato logico dell'uscita in base alla configurazione. Il monitor di alimentazione controlla le sue uscite quando non c'è una Connessione dati attiva o quando una Connessione dati attiva va in errore e la modalità di risposta all'errore (vedi sotto) è impostata su "Controllo locale".
Modalità
Determina la funzione che aziona il rispettivo output.
I valori disponibili sono:
  • 0 = Controllo del punto di regolazione (predefinito)
  • 1 = Wattora consumati (Wh Fwd)
  • 2 = Wattora generati (Wh Rev)
  • 3 = VARora consumati (VARh Fwd)
  • 4 = VARora generati (VARh Rev)
  • 5 = Volt-ampere ora
  • 6 = Ampere ora
Fattore di scala dell'impulso
Determina la quantità di unità di energia che causano ogni transizione della rispettiva uscita quando il
Mode
selezionato è un'unità di energia (non uguale a 0 = controllo del punto di regolazione).
I valori validi sono compresi tra 1 e 100.000. Il valore predefinito è 1000. Questo parametro è disabilitato quando
Mode
è impostato su
Controllo del punto di regolazione
.
Durata dell'impulso (ms)
Determina, per la rispettiva uscita, se commuta tra off e on, oppure per quanto tempo in millisecondi rimane on dopo ogni transizione quando il
Mode
selezionato è un'unità di energia (non uguale a 0 = controllo del punto di regolazione).
I valori validi sono 0 ms (funzionamento commutato) oppure da 50 a 1000 ms (funzionamento a impulsi). Il valore predefinito è 250 ms.
 
 
 
Clausola di esclusione di responsabilità
Questo contenuto è stato tradotto utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale (IA) senza revisione o modifica umana. I contenuti potrebbero contenere errori o inesattezze e vengono forniti "così come sono" senza alcuna garanzia di alcun tipo.
Rockwell Automation non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi derivanti o correlati all'uso della traduzione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal