Parametri della vista Data e ora
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Ora locale corrente del dispositivo | Visualizza l'ora locale nel monitor di alimentazione. |
Imposta... | Apre una finestra di dialogo per configurare i parametri relativi alle funzioni di data e ora. |
Imposta le impostazioni di data e ora della workstation | Copia la data e l'ora correnti del PC nei campi Data e ora. Questo parametro è disabilitato quando si è offline. |
Imposta manualmente data e ora | Imposta la data e l'ora nel monitor di alimentazione sui valori nei campi Data e ora. Questo parametro è disabilitato quando si è offline. |
Data | Visualizza la data nel monitor di alimentazione. Modificare la data visualizzata per cambiarla nel monitor di alimentazione, se lo si desidera, oppure selezionare l'icona per attivare una finestra di dialogo popup del calendario. Questo parametro è disabilitato quando si è offline. |
Ora | Visualizza l'ora nel monitor di alimentazione. Modificare l'ora visualizzata per cambiarla nel monitor di alimentazione, se lo si desidera. Questo parametro è disabilitato quando non in linea. |
Clausola di esclusione di responsabilità
Questo contenuto è stato tradotto utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale (IA) senza revisione o modifica umana. I contenuti potrebbero contenere errori o inesattezze e vengono forniti "così come sono" senza alcuna garanzia di alcun tipo.
Rockwell Automation non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi derivanti o correlati all'uso della traduzione.
Fornire un feedback