Parametri della visualizzazione Panoramica

La visualizzazione
Panoramica
comprende i seguenti parametri.
Parametro
Descrizione
Tipo di dispositivo espanso
Visualizza il tipo di dispositivo esadecimale a quattro cifre.
Mostra
Non specificato
quando la casella di controllo
Utilizza tipo di dispositivo espanso
è deselezionata nella casella di controllo
Definizione dispositivo
.
Revisione
Visualizza la revisione del dispositivo HART e la versione del software HART.
Mostra
Nessuno
quando la casella di controllo
Utilizza tipo di dispositivo espanso
è deselezionata nella casella di controllo
Definizione dispositivo
.
Codifica elettronica
Visualizza la codifica elettronica utilizzata per il dispositivo. La codifica elettronica confronta il dispositivo definito nel progetto con il dispositivo installato. Se la codifica non riesce, si verifica un errore.
I valori validi includono:
  • Corrispondenza esatta
  • Modulo compatibile
  • Disabilita codifica
Per informazioni dettagliate sulla codifica elettronica, vedere Codifica elettronica in
Logix5000
Tecnica di applicazione dei sistemi di controllo
, pubblicazione LOGIX-AT001.
Connessione
Visualizza il tipo di connessione e il formato di comunicazione.
Definizione dispositivo
Apre
Definizione dispositivo
che consente di modificare revisione, codifica elettronica e altri valori specifici del dispositivo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal