Parametri della visualizzazione Informazioni dispositivo
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Nome tag HART breve | Visualizza il nome del tag del dispositivo di campo HART. |
Testo utente | Visualizza informazioni aggiuntive sul dispositivo di campo HART quali chi ha calibrato per ultimo il dispositivo o chi ha consultato la documentazione. |
Descrittore | Visualizza informazioni di identificazione aggiuntive utilizzate dal software di gestione dell'impianto o degli asset. |
Data di produzione | Visualizza la data nel formato selezionato per il proprio computer nel Pannello di controllo utilizzando le Impostazioni internazionali e lingua . |
Nome tag HART lungo | Visualizza il dispositivo di campo HART e il suo scopo nell'impianto. |
Identità dispositivo | Visualizza Corrispondenza o Mancata corrispondenza per indicare se il dispositivo fisico e il profilo abbiano lo stesso ID fornitore, tipo dispositivo e codice prodotto. |
Protezione da scrittura | Indica se il dispositivo di campo HART è protetto da scrittura. I valori validi sono Sì o No .Se un dispositivo è protetto da scrittura, alcuni parametri non potranno essere modificati mediante la comunicazione HART. |
Produttore | Visualizza il nome del produttore del dispositivo.
|
Tipo di dispositivo | Visualizza il nome del prodotto.
|
Classificazione | Visualizza la classe generale del dispositivo. |
ID dispositivo | Visualizza un numero che rappresenta l'ID dispositivo. L'ID dispositivo è un numero di serie assegnato dal produttore univoco tra tutti i dispositivi da lui prodotti. |
Numero assemblaggio finale | Visualizza un numero che identifica i materiali e i componenti elettronici che costituiscono il dispositivo di campo. Il numero di solito cambia quando i componenti elettronici o altri componenti vengono aggiornati nel campo. In alcuni casi, questo numero fa riferimento al numero di un disegno. |
Numero di serie | Visualizza il numero di serie per i dispositivi Endress+Hauser. Visualizza un massimo di 11 caratteri. Questo campo viene visualizzato solo per i dispositivi Endress+Hauser. |
Variabile primaria (PV) | Visualizza i valori raccolti per questi attributi della variabile primaria (PV):
|
Revisioni | Visualizza i seguenti attributi delle revisioni:
|
Aggiorna | Recupera e visualizza i valori più recenti del dispositivo. |
Reimposta dispositivo | Avvia un'operazione di reset sul dispositivo, per il ripristino dello stato di accensione del dispositivo tramite l'emulazione di uno spegnimento e della successiva riaccensione. IMPORTANTE: Il ripristino di un dispositivo provoca la chiusura di tutti i collegamenti verso o attraverso il dispositivo, con il possibile rischio di una perdita di controllo. |
Fornire un feedback