Finestra di dialogo Definizione dispositivo - Parametri della visualizzazione Panoramica

Parametro
Descrizione
Tipo di dispositivo
Visualizza il numero di catalogo del dispositivo configurato.
Nome
Specifica il nome del dispositivo.
Il nome deve essere conforme allo standard IEC 61131. Se in questo campo si immette un carattere non valido o se il nome supera i 40 caratteri, il software ignorerà il carattere.
Descrizione
Specifica la descrizione del dispositivo.
La descrizione deve contenere al massimo 512 caratteri. I caratteri oltre la lunghezza massima consentita per la descrizione verranno ignorati.
Canale
Specifica il canale utilizzato dal dispositivo.
Utilizza tipo di dispositivo espanso
Determina se utilizzare il tipo di dispositivo espanso.
Se l'opzione
Utilizza tipo di dispositivo espanso
non è selezionata:
  • Variabili del dispositivo
    e
    Comandi
    non possono essere configurati.
  • Questa opzione funziona con qualsiasi dispositivo HART perché
    Codifica elettronica
    è disabilitata.
  • Il dispositivo HART corretto deve essere presente e configurato come previsto.
Deselezionando
Utilizza tipo di dispositivo espanso
non vengono rimossi i valori salvati di
Tipo di dispositivo espanso
e
Revisione
. I valori vengono mantenuti e ripristinati quando si seleziona nuovamente
Utilizza tipo di dispositivo espanso
.
Tipo di dispositivo espanso
Visualizza il tipo di dispositivo esadecimale a quattro cifre quando
Utilizza tipo di dispositivo espanso
è selezionato.
Aggiungi EDD HART
Selezionare per aprire la finestra di dialogo
Aggiungi EDD HART
.
Revisione
Visualizza la revisione del dispositivo e la revisione del software. La revisione del dispositivo viene utilizzata per indicare la revisione dell'interfaccia verso il dispositivo.
I valori validi della revisione del dispositivo sono 0-254. I valori superiori a 126 non supportano la codifica elettronica.
I valori validi della versione software sono 0-253.
Codifica elettronica
Definire la codifica elettronica utilizzata per il dispositivo. La codifica elettronica confronta il dispositivo definito nel progetto con il dispositivo installato. Se la codifica non riesce, si verifica un errore.
I valori validi includono:
  • Corrispondenza esatta
  • Modulo compatibile
  • Disabilita codifica
Per informazioni dettagliate sulla codifica elettronica, vedere Codifica elettronica in Logix5000 Tecnica di applicazione dei sistemi di controllo, pubblicazione LOGIX-AT001.
Connessione
Visualizza la connessione I/O al dispositivo.
  • Dati
    : I dati di ingresso includono l'input di base dal dispositivo HART per le variabili dinamiche e del dispositivo configurate, oltre ai comandi configurati.
  • Dati PlantPAx
    : I dati di ingresso includono i dati del dispositivo HART utilizzati da PlantPAx per le quattro variabili dinamiche e i dati semi-statici. Include anche le variabili del dispositivo e i comandi configurati.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal