Aggiungere il file EDD HART

I file EDD del dispositivo HART sono inclusi con i profili del dispositivo HART. Se sono necessari ulteriori file EDD, scaricare il file EDD. Questo file può essere disponibile nella pagina Documents and Downloads del sito web FieldCommGroup https://www.fieldcommgroup.org. In caso contrario, richiedere il file al fornitore del dispositivo HART.
Per aggiungere il file EDD HART
  1. Dalla finestra di dialogo
    Definizione dispositivo
    - visualizzazione
    Panoramica
    , selezionare
    Aggiungi EDD HART
    .
  2. Nella finestra di dialogo
    Aggiungi EDD HART
    , individuare il percorso del file EDD.
  3. Selezionare il file EDD HART e selezionare
    AGGIUNGI
    .
    Viene visualizzato il messaggio
    EDD aggiunto correttamente
    e la finestra di dialogo si chiude.
Quando si aggiunge un file EDD HART, viene visualizzato un messaggio di errore quando:
  • il file selezionato non è un file EDD.
  • non è incluso un file EDD per il dispositivo.
  • la revisione del dispositivo non viene trovata per il dispositivo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal