Finestra di dialogo Definizione dispositivo - Parametri della visualizzazione Variabili
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Variabili dinamiche | Visualizza le variabili dinamiche incluse:
IMPORTANTE: PV, SV, TV, QV è l'unica scelta per PlantPAx. Se la connessione passa da Data a PlantPAx e la scelta corrente non è PV, SV, TV, QV, le variabili dinamiche passano automaticamente a questa selezione. |
Variabili del dispositivo disponibili | Visualizza le variabili del dispositivo disponibili. L'elenco Variabili del dispositivo disponibili include i nomi di tutte le variabili del dispositivo supportate, escluse quelle presenti nell'elenco Variabili del dispositivo selezionate .Utilizzare i pulsanti Aggiungi e Rimuovi per spostare le variabili del dispositivo tra gli elenchi. |
Variabili del dispositivo selezionate | Visualizza le variabili del dispositivo selezionate. L'elenco Variabili del dispositivo selezionate è limitato a quattro o otto variabili del dispositivo. Se il dispositivo HART supporta il protocollo HART versione 7 o successiva, sono configurabili fino a otto variabili del dispositivo. Per tutti gli altri dispositivi, ad eccezione di PlantPAx, il limite è quattro.La dimensione dell'elenco Variabili del dispositivo selezionate per PlantPAx è limitata a due variabili del dispositivo. Se la connessione passa da Data a PlantPAx e vengono configurate più di due variabili, vengono mantenute solo le prime due variabili. Tutte le altre variabili vengono rimosse.Utilizzare i pulsanti Aggiungi e Rimuovi per spostare le variabili del dispositivo tra gli elenchi. |
Fornire un feedback