Parametri della visualizzazione Server
SUGGERIMENTO:
Questi parametri sono disponibili solo quando l'applicazione è online.
Disabilitare il server durante l'utilizzo della modalità protetta riduce la possibilità di una violazione della sicurezza.
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Abilita | Abilita o disabilita il server selezionando o deselezionando la casella di controllo. |
Nome | Indica il nome del server. |
Porta | Indica il numero di porta del server. |
Protocollo | Indica il protocollo utilizzato dal server. |
Aggiorna | Recupera e visualizza i valori più recenti del dispositivo. |
Imposta | Scrive le modifiche in sospeso nel dispositivo. Imposta è disponibile solo quando sono presenti modifiche in sospeso. |
Fornire un feedback