Parametri della visualizzazione Panoramica

Definizione
Parametro
Descrizione
Serie
Visualizza la serie del dispositivo.
Revisione
Visualizza le revisioni principale e secondaria del dispositivo.
Codifica elettronica
Visualizza la codifica elettronica utilizzata per il dispositivo come
Corrispondenza esatta
,
Modulo compatibile
o
Disabilita codifica
. La codifica elettronica confronta il dispositivo definito nel progetto con il dispositivo installato. Se la codifica non riesce, si verifica un errore.
Assegnazione modalità canale
Visualizza il metodo Assegnazione modalità canaleutilizzato per il dispositivo. I valori possibili includono:
  • Selezionabile dall'utente
    : supporta la funzionalità IO-Link altamente integrata completa
  • Predefinito con IO-Link generico
    : supporto IO-Link semplificato. I dati IO-Link generici sono disponibili tramite la connessione master IO-Link.
    Non è possibile aggiungere dispositivi IO-Link nella struttura I/O e la configurazione dei parametri del dispositivo IO-Link non è supportata.
    È necessario selezionare questa opzione se si desidera configurare la connessione come Solo ascolto.
Predefinito con IO-Link generico
è disponibile solo quando si seleziona Revisione principale 3 nella finestra di dialogo Definizione dispositivo. Se si seleziona Revisione principale 1 o 2,
Selezionabile dall'utente
è l'unico metodo per Assegnazione modalità canale.
Connessione
Visualizza il formato connessione del dispositivo.
Definizione dispositivo
Apre la finestra di dialogo per modificare i parametri specifici del dispositivo.
Assegnazioni dei canali
Parametro
Descrizione
Canale
XX
Indica il singolo canale a cui si applica la modalità di funzionamento.
<Modalità selezionata>
Visualizza la modalità di funzionamento selezionata per il canale.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal