Parametri IO-Link (generico)
I parametri IO-Link (generico) si applicano ai seguenti tipi di modalità del canale:
- IO-Link (generico), Ingresso Uscita, marca temporale
- IO-Link (generico), Ingresso Uscita
I parametri IO-Link (generico) comprendono:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Registro eventi porta IO-Link | Apre la Finestra di dialogo XX - Registro eventi porta IO-Link per visualizzare le informazioni di diagnostica. |
Disabilita ed elimina l'archiviazione dati | Disabilita Archiviazione dati ed elimina la copia master di Archiviazione dati su questa porta. |
Abilita archiviazione dati se supportata | Abilita l'archiviazione dei dati per il dispositivo IO-Link collegato. |
Convalida identità dispositivo | Convalida l'identità del dispositivo IO-Link collegato. |
ID fornitore | L'ID fornitore previsto del dispositivo IO-Link collegato da convalidare. |
ID dispositivo | L'ID dispositivo previsto del dispositivo IO-Link collegato da convalidare. |
Revisione IO-Link | Il numero di revisione IO-Link previsto del dispositivo IO-Link collegato da convalidare. |
Registro eventi del dispositivo IO-Link | Apre la Finestra di dialogo XX - Registro eventi dispositivo IO-Link per visualizzare le informazioni di diagnostica. |
Fornire un feedback