Parametri di ingresso
I parametri di ingresso si applicano ai seguenti tipi di modalità del canale:
- Ingresso
- Ingresso, marca temporale
- IO-Link, Ingresso Uscita, marca temporale
- Ingresso Uscita, marca temporale
- IO-Link (generico), Ingresso Uscita, marca temporale
- IO-Link (generico), Ingresso Uscita
I parametri di ingresso includono:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Tempo di filtro Off → On | Specifica il tempo di ritardo della transizione da Off a On. Tale ritardo è utile per filtrare i transitori in presenza di disturbo. |
Tempo di filtro On → Off | Specifica il tempo di ritardo della transizione da On a Off. Tale ritardo è utile per filtrare i transitori in presenza di disturbo. |
Abilita latch marca temporale | Determina se bloccare le marche temporali.
|
Acquisisci marca temporale per | Determina se acquisire una marca temporale quando l'ingresso passa da Off a On e/o da On a Off. Quando la modalità di assegnazione del canale è configurata come Selezionabile dall'utente , è possibile acquisire marche temporali per entrambe le transizioni.Quando la modalità di assegnazione del canale è configurata come Predefinito con IO-Link generico , è possibile acquisire marche temporali per un solo tipo di transizione. |
Abilita rilevamento vibrazioni | Imposta il rilevamento delle vibrazioni. Se l'opzione è abilitata, le vibrazioni provenienti da un dispositivo collegato a uno dei suoi ingressi (ad esempio, transizioni rapide da un contatto in stato di errore) verranno ignorate. A causa delle vibrazioni, il dispositivo potrebbe registrare la marca temporale di transizioni degli ingressi non valide. Generalmente, a causa dei segnali di vibrazione, può avvenire la transizione errata degli ingressi per molte volte durante un periodo di tempo limitato. |
Conteggio vibrazioni | Determina il numero di transizioni accettabili degli ingressi che possono avvenire in un determinato periodo di tempo, prima di considerare l'ingresso in vibrazione. |
Tempo vibrazioni | Specifica il periodo di tempo, da 1 a 10.000 millisecondi, entro il quale viene conteggiato il numero di transizioni degli ingressi. |
Diagnostica | Apre la finestra di dialogo Diagnostica per visualizzare le informazioni di diagnostica. |
Fornire un feedback