Parametri Fallback
I parametri Fallback si applicano ai seguenti tipi di modalità del canale:
- Ingresso, fallback
- Ingresso, marca temporale, fallback
I parametri Fallback includono:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Disabilita canale | Disabilita temporaneamente il canale selezionando la casella di controllo. Quando il canale è disabilitato, entrambe le comunicazioni IO-Link e Ingresso digitale sul canale sono disattivate. Questo parametro può essere modificato mentre si è online. |
Filtri di ingresso Tempo di filtro Off → On | Specifica il tempo di ritardo della transizione da Off a On. Tale ritardo è utile per filtrare i transitori in presenza di disturbo. |
Filtri di ingresso Tempo di filtro On → Off | Specifica il tempo di ritardo della transizione da On a Off. Tale ritardo è utile per filtrare i transitori in presenza di disturbo. |
Abilita latch marca temporale | Determina se il latch delle indicazioni orarie è attivato.
|
Acquisisci marca temporale per Transizione ingresso Off → On | Determina se catturare una marca temporale quando l'ingresso passa da Off a On. |
Acquisisci marca temporale per Transizione ingresso On → Off | Determina se catturare una marca temporale quando l'ingresso passa da On a Off. |
Abilita rilevamento vibrazioni | Imposta il rilevamento delle vibrazioni. Se l'opzione è abilitata, le vibrazioni provenienti da un dispositivo collegato a uno dei suoi ingressi (ad esempio, transizioni rapide da un contatto in stato di errore) verranno ignorate. A causa delle vibrazioni, il dispositivo potrebbe registrare la marca temporale di transizioni degli ingressi non valide. Generalmente, a causa dei segnali di vibrazione, può avvenire la transizione errata degli ingressi per molte volte durante un periodo di tempo limitato. |
Conteggio vibrazioni | Determina il numero di transizioni accettabili degli ingressi che possono avvenire in un determinato periodo di tempo, prima di considerare l'ingresso in vibrazione. |
Tempo vibrazioni | Specifica il periodo di tempo, da 1 a 10.000 millisecondi, entro il quale viene conteggiato il numero di transizioni degli ingressi. |
Diagnostica | Apre la finestra di dialogo Diagnostica per visualizzare le informazioni di diagnostica. |
Registro eventi porta IO-Link | Apre la Finestra di dialogo XX - Registro eventi porta IO-Link per visualizzare le informazioni di diagnostica. |
Disabilitare ed eliminare l'archiviazione dati | Disabilita Archiviazione dati ed elimina la copia master di Archiviazione dati su questa porta. |
Fornire un feedback